Options de l'onglet Connexions de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet tendance
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet tendance
.Options | Descriptions |
|---|---|
Nom | Cette colonne affiche les noms des connexions. Ces noms ne peuvent pas être modifiés. |
Traceur 1-8 | Numéro du traceur auquel attribuer un point ou une expression. L'objet tendance gère jusqu'à huit traceurs. |
Minimum | Valeur minimale de la tendance lorsque l'option Valeur Minimale/Maximale de l'axe Y est définie sur Personnalisé et que cette valeur est contrôlée par un point. |
Maximum | Valeur maximale de la tendance lorsque l'option Valeur Minimale/Maximale de l'axe Y est définie sur Personnalisé et que cette valeur est contrôlée par un point. |
Point / Expression | Spécifie le point ou l'expression à affecter au traceur ou à une valeur. |
Tag | Cliquez sur le bouton Parcourir ( ) dans la colonne Points pour choisir un point dans le Navigateur de points . Le point que vous avez sélectionné apparaît dans la zone Point / Expression . |
Exprn | Pour ouvrir l' Editeur d'expressions , cliquez sur le bouton Parcourir ( ) dans la colonne Exprn .L' Editeur d'expressions vous permet de créer une expression arithmétique ou logique à affecter au traceur. L'expression que vous avez créée apparaît dans la zone Point / Expression . |
Fournir une réponse
) dans la colonne