Créer un bouton Traceur suivant

Utilisez l'objet bouton Traceur suivant avec l'objet Tendance. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la tendance bascule sur l'axe y du traceur suivant.
Pour créer un bouton Traceur suivant
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Tendance > Traceur suivant
    ou faites glisser Next Pen button depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez les options si nécessaire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal