Configurer les options générales d'un bouton Traceur suivant

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Traceur suivant
pour définir l'aspect d'un bouton
Traceur suivant
.
Pour configurer les options générales d'un bouton Traceur suivant
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , double-cliquez sur le bouton
    Traceur suivant
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options comme il convient.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal