Créer une tendance

Pour créer un objet tendance, créez une tendance sur un affichage graphique et configurez-la pour afficher des données provenant d'un modèle de journal des données.
Pour créer une tendance
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Tendance > Tendance
    ou faites glisser depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle à la taille et à l'emplacement voulus pour la tendance.
  3. Cliquez deux fois sur l'objet tendance pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , indiquez :
    • L'aspect de la tendance.
    • Le fonctionnement de la tendance lors de l'exécution.
    • Les traceurs à utiliser sur la tendance.
    • L'axe horizontal et l'axe vertical.
    • Les points ou expressions à tracer.
CONSEIL:
  • Si les traceurs de tendance sont configurés pour que la taille maximale du tampon s'élève à 32 767 enregistrements, la mémoire totale allouée au programme sur un terminal CE est utilisée en quelques heures, générant ainsi une erreur de type « mémoire insuffisante ». Le terminal doit être redémarré pour que l'application puisse continuer.
    Pour éviter ce problème, définissez la mémoire tampon pour les données supplémentaires au-dessous de la limite théorique.
  • Si vous utilisez au moins deux traceurs, avec l'option d'affichage
    Graphique isolé
    sélectionnée, les couleurs des traceurs ne correspondent plus à la légende et apparaissent décalées.
    Pour éviter ce problème, ajoutez et utilisez un bouton
    Traceur suivant
    pour aligner la légende avec le traceur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal