Créer un bouton Touche

Lors de l’exécution, l’opérateur peut utiliser les boutons
Touche
pour déplacer le curseur et sélectionner certains objets. Vous pouvez entrer les boutons
Touche
avec les objets graphiques suivants :
  • Liste des alarmes
  • Sélecteur de liste de contrôle
  • Sélecteur de liste d'affichage
  • Tendance
  • Liste des pistes d'audit
Les types de boutons
Touche
sont les suivants :
  • Déplacer à gauche
    (Key button_move left) permet de se déplacer vers la gauche.
  • Déplacer à droite
    (Key button_move right) permet de se déplacer vers la droite.
  • Déplacer vers le haut
    Key button_move up permet de se déplacer d'un élément vers le haut dans la liste.
  • Déplacer vers le bas
    Key button_move down permet de se déplacer d'un élément vers le bas dans la liste.
  • Page précédente
    Key button_page up permet de se déplacer sur la page précédente de la liste.
  • Page suivante
    Key button_page down permet de se déplacer sur la page suivante de la liste.
  • Origine
    Key button_home permet de se déplacer en haut de la page affichée.
  • Fin
    Key button_end permet de se déplacer au bas de la page affichée.
  • Retour arrière
    Key button_backspace permet de revenir à l'élément précédemment sélectionné.
  • Entrée
    Key button_enter permet de sélectionner l'élément en surbrillance.
Vous pouvez configurer plusieurs combinaisons de boutons
Touche
pour différents objets. Par exemple, les objets Tendance reconnaissent uniquement
Origine
,
Fin
et les quatre
touches de déplacement
.
Retour arrière fonctionne avec le sélecteur de liste de contrôle. Si un
point de curseur d'entrée numérique
est sélectionné, vous pouvez appuyer sur la touche
Retour arrière
ou
Entrée
pour ouvrir le pavé numérique. Pour voir le mode de fonctionnement des objets avec un bouton particulier sur votre affichage, ouvrez la boîte de dialogue
Propriétés
du bouton ou le
Panneau des propriétés
et cliquez sur
Navigateur d'objets
dans la propriété
Objet lié
.
Ajoutez et configurez chaque bouton
Touche
individuellement.
Pour créer un bouton Touche
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Touche
    et sélectionnez le type de bouton ou faites glisser l'objet depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. CONSEIL:
    Vous pouvez configurer la répétition automatique pour les boutons
    Déplacer vers le haut/vers le bas/à gauche/à droite
    ,
    Page précédente
    et
    Page suivante
    . Configurez la répétition automatique dans l'onglet
    Temporisation
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal