Options de l'onglet Temporisation de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Touche
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Temporisation
de la boîte de dialogue Propriétés
d'un bouton Touche
.Options | Descriptions |
|---|---|
Fréquence de répétition automatique | Spécifie le nombre de pressions du bouton par seconde enregistrées lorsque le bouton passe en mode répétition automatique. Sélectionnez 0 si vous ne souhaitez pas utiliser la répétition automatique. |
Délai de répétition automatique | Spécifie le délai durant lequel le bouton doit être maintenu enfoncé avant que la répétition automatique ne démarre. |
Fournir une réponse