Mode de fonctionnement des boutons Touche lors de l'exécution

Lors de l'exécution, le comportement du bouton
Touche
dépend des autres objets qui apparaissent sur l'affichage en même temps que
Touche
, ainsi que de la valeur
Objet activé
ou
Objet lié
de la propriété
Envoyer une commande appuyer vers
du bouton
Touche
.
Les boutons
Touche
ne fonctionnent pas avec tous les objets. Si la propriété
Envoyer une commande appuyer pour
du bouton
Touche
est définie sur
Objet activé
, mais que l'objet activé sur l'affichage ne fonctionne pas avec le bouton
Touche
, rien ne se produit lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Touche
.
Si vous appuyez sur un bouton
Touche
dont la propriété
Envoyer une commande appuyer pour
est définie sur
Objet activé
et qu’aucun objet n’est sélectionné, rien ne se produit.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal