Configurer les propriétés générales d'un bouton Touche
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Touche
pour définir l'aspect d'un bouton Touche
.Pour configurer les options générales d'un bouton Touche
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
Parcourir
(...) dans le champ Objet lié
pour ouvrir le navigateur d'objets
et sélectionnez l'objet à lier.Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.Fournir une réponse