Causes des erreurs d’exécution d’un bouton Touche

Si la propriété
Envoyer une commande appuyer vers
du bouton
Touche
est définie sur
Objet lié
et que l'objet spécifié dans la propriété
Objet lié
n'existe pas ou qu'il ne peut pas fonctionner avec le bouton
Touche
, l'application consigne une erreur dans les diagnostics lorsque le bouton est actionné.
Pour plus de détails sur les conditions d'erreur qui se produisent lorsqu'une fonction du bouton Touche est envoyée à l'objet sélectionné, voir l'aide de l'objet que vous utilisez, à l'aide du bouton
Touche
avec les sélecteurs de liste de contrôle et les sélecteurs de liste d'affichage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal