Configurer l'onglet Temporisation pour un bouton Touche
Si vous configurez la répétition automatique, lorsque l'opérateur appuie et maintient le bouton
Touche
enfoncé, les pressions successives du bouton sont enregistrées jusqu'au relâchement du bouton. Vous pouvez définir la répétition automatique des boutons Touche Déplacer vers le haut
, Déplacer vers le bas
, Déplacer à gauche
, Déplacer à droite
, Page précédente
et Page suivante
.Pour configurer la répétition automatique du bouton Touche
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletTemporisation.
- Spécifiez les paramètres de répétition automatique à attribuer au boutonTouche.
Fournir une réponse