Sécurité dans FactoryTalk View ME

L’ajout de
FactoryTalk
et RSAssetSecurity (désormais nommé
FactoryTalk Security
) à RSView Studio Machine Edition v4.00 modifie le mode de configuration et d’application de la sécurité.
Avant
Dans les versions 3.20 et antérieures de View Studio Machine Edition, la sécurité contrôlait l'accès aux affichages dans une application. L'un des 16 codes de sécurité (A - P) ou l'astérisque (*) étaient attribués aux affichages. Des codes de sécurité étaient également attribués aux utilisateurs. Les utilisateurs dont les codes de comptes correspondaient à ceux attribués aux affichages pouvaient accéder à ces affichages et y apporter des modifications lors de la conception ou de l'exécution. Les comptes utilisateurs n'étaient valides que pour l'application dans laquelle ils avaient été créés.
Maintenant
FactoryTalk Security
fait partie de
FactoryTalk Directory
, qui est installé avec
FactoryTalk Services Platform
. Ainsi, la sécurité s’applique non seulement à l’application
FactoryTalk View ME
mais également à tous les logiciels compatibles
FactoryTalk
exécutés sur le même ordinateur.
Au lieu de traiter les accès aux différentes parties du système,
FactoryTalk Security
authentifie d'abord les identités des utilisateurs et vérifie ensuite s'ils ont l'autorisation d'effectuer des actions spécifiques dans le système.
Lors de l’installation de Machine Edition, un groupe
FactoryTalk Security
lié à Windows appelé Authenticated Users est ajouté à
FactoryTalk Directory
. Ce groupe permet à tous les utilisateurs qui peuvent se connecter dans Windows d’être authentifiés dans
FactoryTalk Directory
. Par défaut, l’utilisateur Windows de bureau sera connecté à l’ouverture de
FactoryTalk View Studio
. Ainsi
FactoryTalk View Studio
n’invitera pas l’utilisateur à se connecter à
FactoryTalk
.
Pour limiter l'accès à l'application ou à certaines de ses parties, vous devez configurer des comptes utilisateurs et des mots de passe.
Les utilisateurs peuvent toujours créer des applications incluant la sécurité lors de l'exécution lorsqu'ils travaillent sous ME Station. En revanche, les utilisateurs authentifiés ne sont pas pris en charge sur les plates-formes
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
. Pour cette raison, les applications fonctionnant correctement sur des ordinateurs
Windows
peuvent fonctionner différemment après avoir été téléchargées sur les terminaux
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
.
Une fois les utilisateurs ajoutés à
FactoryTalk Security
, la sécurité d'exécution dans
FactoryTalk View ME
utilise les 16 codes de sécurité de la même manière que dans les versions précédentes de View Studio.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal