Ajouter des utilisateurs ou des groupes à FactoryTalk Security
Les utilisateurs et les groupes doivent faire partie de
FactoryTalk Security
avant de pouvoir être ajoutés à Runtime Security dans FactoryTalk View ME
.Vous pouvez ajouter des utilisateurs à
FactoryTalk Security
via l'éditeur Runtime Security dans FactoryTalk View ME
ou via les dossiers Utilisateurs
et Groupes
dans le dossier système en bas de la fenêtre d'exploration. Les utilisateurs FactoryTalk Security
peuvent bénéficier ou se voir refuser des autorisations de sécurité à tous les niveaux de FactoryTalk Security
, de FactoryTalk Directory jusqu'au dernier niveau.Une fois que les utilisateurs et les groupes ont été ajoutés à la sécurité, vous pouvez les ajouter à votre application via l'éditeur
Runtime Security
.
CONSEIL:
Il est préférable de créer des groupes en premier lieu puis de leur attribuer les autorisations appropriées. Cela vous permet de créer une structure de sécurité sans savoir exactement qui seront les utilisateurs. Lorsque des utilisateurs sont ajoutés au groupe, ils héritent des autorisations données à ce groupe. Si nécessaire, des utilisateurs individuels peuvent se voir ultérieurement refuser des autorisations spécifiques.
255 comptes utilisateurs maximum peuvent être ajoutés à l'application.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de FactoryTalk Security.
Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes via l'éditeur Runtime Security
- Dans le dossierSystèmeen haut de la fenêtre d'Exploration, double-cliquez sur l'icôneRuntime Securityafin d'ouvrir l'éditeur.
- Cliquez sur l'ongletME Runtime 4.00 et versions ultérieures.
- Le compte par défaut apparaît dans le formulaire. Cliquez sur le boutonAjouterou l'icôneAjouterdans la barre d'outils afin d'entrer un nouveau compte.ouDans le menuConfiguration, sélectionnezAjouter des utilisateurs/groupes.
- La boîte de dialogueSélectionner l'utilisateur ou le groupes'ouvre. Dans le cadreFiltrer les utilisateurssitué dans la partie inférieure, sélectionnezAfficher les groupes uniquementouAfficher les utilisateurs uniquement.
- Pour ajouter un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs de la liste, sélectionnez son nom et cliquez surOK. Le nom apparaît dans le tableur de l'éditeurRuntime Security, avec tous les codes de sécurité activés (marqués Y).
Pour créer un nouveau compte
- Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
- Cliquez surCréer un nouveauet sélectionnez ensuiteUtilisateur ou Utilisateur lié à Windows.
- Suivez les instructions dans l’aide deFactoryTalk Security.CONSEIL:Seul le champNom d’utilisateurde la boîte de dialogueNouvel utilisateurest obligatoire. Les autres champs sont facultatifs.
Pour ajouter des utilisateurs et des groupes via le dossier FactoryTalk System
- Ouvrez le dossierUtilisateurs et groupesdans le dossierSystèmesitué en bas de la fenêtre d'Exploration.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surGroupes d'utilisateurs(pour ajouter des groupes) ouUtilisateurs(pour ajouter des utilisateurs individuels), puis sélectionnezNouveau.
- SélectionnezGroupe d'utilisateursouUtilisateur.
- Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez surAide. Suivez les instructions dans l’aide deFactoryTalk Security.
Fournir une réponse