Configurer des diagnostics pour le développement

Enregistrement d'informations sur l'activité du système, précédemment exécuté par le sous-système Journal des activités RSView, désormais exécuté par le système
FactoryTalk Diagnostics
.
FactoryTalk Diagnostics
enregistre continuellement des informations concernant l’activité du système pour l’ordinateur local, telles que l’utilisation des commandes et des macros, les commentaires de l’opérateur, les avertissements et les erreurs liés aux sous-systèmes, ainsi que les erreurs de communication. Ces informations peuvent être envoyées à différentes destinations. Les destinations disponibles dépendent de la configuration de votre système.
Les informations de Diagnostics peuvent être affichées à un ou tous les trois emplacements suivants :
  • Dans la Liste des diagnostics, par défaut en bas de la fenêtre principale de
    FactoryTalk View Studio
    (l’équivalent
    FactoryTalk
    de la Barre d’activité RSView dans les versions antérieures de RSView Studio)
  • Dans un objet Liste des diagnostics dans un affichage (l’équivalent de l’objet Liste d’activités RSView dans les versions antérieures de RSView Studio)
  • Dans Visionneuse
    FactoryTalk Diagnostics
    , accessible via le menu
    Outils
Pour configurer
FactoryTalk Diagnostics
  1. Dans le menu
    Outils
    , sélectionnez
    Diagnostics Setup
    pour ouvrir l'éditeur.
  2. Pour configurer une destination, sélectionnez-la dans l'arborescence.
  3. Pour configurer les types de messages à envoyer à chaque destination, sélectionnez
    Acheminement des messages
    .
Pour afficher les informations dans la liste des diagnostics
  • Dans
    FactoryTalk View Studio
    à partir du menu
    Affichage
    , sélectionnez
    Liste des diagnostics
    si aucune coche ne s’affiche à côté de celle-ci.
    La
    Liste des diagnostics
    apparaît en bas de la zone d'affichage.
Pour déplacer la liste des diagnostics
Par défaut, la liste est ancrée en bas de la fenêtre principale.
  1. Placez le pointeur de la souris sur la double ligne en dessous des deux boutons situés à gauche de la liste.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et faites glisser la
    Liste des diagnostics
    jusqu’à l’endroit voulu.
  3. Cliquez deux fois sur la
    Liste des diagnostics
    pour la faire flotter ou, si elle est déjà flottante, pour l'ancrer de nouveau dans sa dernière position.
  4. Lorsque la liste est flottante, placez le pointeur de la souris sur la barre de titre pour la déplacer où vous le souhaitez.
Vous pouvez également redimensionner la liste.
Pour voir plus de détails sur Diagnostics Viewer, utilisez l'une des méthodes suivantes
  • Dans le menu
    Outils
    de
    FactoryTalk View Studio
    , sélectionnez
    Diagnostics Viewer
    .
  • Dans le menu
    Démarrer
    de Windows, sélectionnez
    Toutes les applications > Rockwell Software > Diagnostics Viewer
    .
Pour plus d'informations, cliquez sur
Aide
dans le menu principal de Diagnostics Viewer.
CONSEIL:
Les messages d'erreur de diagnostic sont susceptibles d'apparaître tronqués s'ils sont trop longs pour la fenêtre de diagnostics. Pour vous assurer que les messages d’erreur s’affichent en entier, utilisez
FactoryTalk Diagnostics
Viewer pour afficher ces messages sur le terminal de votre bureau et lors de la conception. Pour les applications qui s’exécutent sur des terminaux de la famille
PanelView Plus
, configurez
FactoryTalk Diagnostics
Viewer pour qu’il accepte les messages des dispositifs Windows CE. Dans le menu
Outils
, cliquez sur
Diagnostics Setup
, puis sélectionnez
Acheminement des messages
pour cocher la case de cette option. Cliquez sur
Aide
dans le volet
Acheminement des messages
pour obtenir plus de détails.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal