Créer une liste des diagnostics

Lors de l’exécution, la liste des diagnostics affiche des messages informant l’opérateur sur l’activité du système :
  • Des messages d'information, comme les messages sur l'attribution de points, l'activité de lecture et d'écriture de points et l'utilisation des macros.
  • Des messages d'avertissement.
  • Les messages concernés sont ceux relatifs aux erreurs de communication, aux valeurs incorrectes et aux contrôles non attribués.
Lorsque vous créez votre projet, l'application crée un affichage graphique par défaut [DIAGNOSTICS] qui contient une liste de diagnostics. L'affichage contient également des boutons permettant de faire défiler la liste, d'effacer des messages et de fermer la liste.
Vous pouvez utiliser l'affichage [DIAGNOSTICS] tel quel ou modifier l'aspect de la liste de diagnostics et des boutons dans l'affichage. Vous pouvez également créer votre propre affichage graphique en insérant une liste des diagnostics et des boutons personnalisés.
Si vous définissez votre propre affichage graphique, utilisez un affichage de type Au premier plan, sinon une erreur sera générée lorsque l'application d'exécution sera créée. Vous pouvez également sélectionner l'option Ne peut pas être remplacé. Cela signifie que, lorsqu'un message est envoyé, l'affichage s'ouvre par-dessus l'affichage en cours et reste ouvert jusqu'à ce que l'opérateur le ferme. Vous pouvez utiliser les boutons de diagnostics avec l'objet Liste des diagnostics. Vous pouvez également utiliser tous les boutons Touche à l'exception de Déplacer à gauche, Déplacer à droite, Retour arrière et Entrée.
CONSEIL:
  • Indiquez l'affichage graphique à utiliser pour les messages de diagnostics et les types de messages à afficher dans l'éditeur de
    Configuration des diagnostics
    .
  • Vous pouvez configurer l'affichage automatique dès qu'un nouveau message apparaît, à l'aide des options de l'éditeur de
    Configuration des diagnostics
    . Vous pouvez également créer un bouton Passer à l'affichage que l'opérateur peut actionner pour afficher la liste des
    Diagnostics
    .
  • Vous pouvez afficher la liste de diagnostics sur un affichage dans le projet et pas uniquement sur un affichage de diagnostics.
Pour créer une liste des diagnostics
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichages graphiques
    , sélectionnez
    Avancés > Diagnostics
    à partir du menu
    Objets
    , puis choisissez
    Liste de diagnostics
    .
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux de la liste.
  3. Cliquez deux fois sur la liste pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect de la liste.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal