Configurer les diagnostics d’exécution

Utilisez l’éditeur de
Configuration de listes des diagnostics
, définissez l’heure d’impression des messages lors de l’exécution, l’affichage graphique à utiliser et son heure d’ouverture, ainsi que le nombre maximal de messages à stocker.
CONSEIL:
Les messages d'erreur de diagnostic sont susceptibles d'apparaître tronqués s'ils sont trop longs pour la fenêtre de diagnostics. Pour vous assurer que les messages d'erreur s'affichent en entier, utilisez FactoryTalk Diagnostics Viewer pour afficher ces messages sur le terminal de votre bureau, lors de la conception. Pour les applications qui s'exécutent sur des terminaux de la famille
PanelView Plus 7
ou
PanelView Plus 6
, configurez FactoryTalk Diagnostics Viewer pour qu'il accepte les messages des périphériques Windows CE. Dans le menu
Outils
, sélectionnez
Diagnostics Setup > Acheminement des messages
pour cocher la case de cette option. Cliquez sur
Aide
dans le volet
Acheminement des messages
pour obtenir plus de détails.
Pour modifier la configuration d'une liste de diagnostics
  1. Cliquez deux fois sur l'icône
    Configuration de listes de diagnostics
    pour ouvrir l'éditeur.
  2. Dans la zone
    Envoyer les messages à l'imprimante quand
    , spécifiez les types de messages à imprimer, le cas échéant. Assurez-vous d'avoir configuré une imprimante sur le terminal d'exécution.
  3. Dans la zone
    Affichage d'exécution
    , spécifiez l'affichage graphique pour les messages de diagnostic lors de l'exécution, ainsi que les événements qui s'ouvrent avec un affichage automatique, le cas échéant.
  4. Spécifiez le nombre maximal de messages à stocker.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal