Utiliser MoveLeftButton et MoveRightButton pour afficher des messages de diagnostic
Vous pouvez ajouter les objets MoveLeftButton et MoveRightButton à l'affichage graphique des diagnostics afin de pouvoir lire les messages qui sont trop longs pour s'afficher entièrement. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les boutons sont utilisés pour faire défiler le contenu des messages dans l'affichage.
CONSEIL:
Un astérisque (*) qui s'affiche à la fin d'un message indique que le message ne s'est pas complètement affiché.
Fonctionnement du bouton lors de l'exécution :
- Lorsque l'objet MoveRightButton est sélectionné, le message se déplace de six caractères vers la gauche. Lorsque l'objet MoveLeftButton est sélectionné, le message se déplace de six caractères vers la droite. Les boutons peuvent être sélectionnés au besoin pour afficher des caractères supplémentaires.
- Lorsqu'un bouton est sélectionné, tous les messages affichés dans la liste sont déplacés en conséquence.
- Lorsqu'un bouton est sélectionné, les mises à jour de la liste des diagnostics sont temporairement interrompues.
- Si la liste des diagnostics ne contient aucun message (par exemple, si une opération Effacer tout a eu lieu), les boutons MoveLeftButton et MoveRightButton ne fonctionnent pas.
- Lorsqu'un bouton est sélectionné plusieurs fois, puis suivi d'un autre bouton Touche (tel queOrigine,FinetPage suivante), toutes les propriétés du bouton MoveLeftButton et du bouton MoveRightButton sont réinitialisées. Dans ce cas, tous les messages s'affichent à partir des caractères les plus à gauche et les mises à jour de liste reprennent.
- Les boutons MoveLeftButton et MoveRightButton prennent uniquement en charge des objets dont la propriétéEnvoyer une commande appuyer versest définie surObjet activé.
Fournir une réponse