Créer un bouton de diagnostics
Lors de l’exécution, la liste des diagnostics affiche des messages d’information, d’avertissement, d’erreur et d’audit. L'opérateur peut utiliser les boutons de diagnostics pour effacer des messages dans la liste. Il existe deux types de boutons de diagnostics :
Effacer
et Effacer tout
.Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Effacer
, le message sélectionné est effacé. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton Effacer tout
, tous les messages du système, y compris ceux de la liste sélectionnée, sont effacés.
CONSEIL:
L'affichage graphique [DIAGNOSTICS] par défaut contient une liste des diagnostics et les boutons de
diagnostics
Effacer et Effacer tout. Vous pouvez utiliser l'affichage [DIAGNOSTICS] tel quel, ou modifier l'aspect des boutons dans l'affichage. Vous pouvez également créer votre propre affichage graphique en insérant une liste des diagnostics et des boutons de diagnostics
personnalisés.Pour créer un bouton de diagnostics
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, sélectionnezAvancés > Diagnosticsdans le menuObjets, puis choisissezEffacerouEffacer tout.
- Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse