Fonctionnement de la liste des diagnostics lors de l’exécution
Lors de l’exécution, la liste
Diagnostics
affiche des informations sur l’activité du système, avec une icône de couleur différente pour chaque type de message.Ouvrir l'affichage de la liste des diagnostics
Il existe deux moyens pour ouvrir l'affichage contenant la liste
Diagnostics
:- Dans l'éditeurConfiguration des diagnostics, sélectionnez une ou plusieurs optionsOuvrir l'affichage automatique quandpour que l'application ouvre l'affichage dès qu'un nouveau message apparaît. Vous pouvez utiliser l'affichage [diagnostics] par défaut ou indiquer un affichage graphique que vous avez créé et contenant une listeDiagnostics.
- Dans un affichage graphique, créez un bouton Passer à l'affichage que l'opérateur peut actionner pour ouvrir l'affichage de la listeDiagnostics.
L'affichage par défaut s'ouvre par-dessus l'affichage en cours.
CONSEIL:
Si vous utilisez votre propre affichage graphique contenant la liste des diagnostics, dans la boîte de dialogue
Paramètres d'affichage
, définissez un affichage de type Au premier plan et sélectionnez l'option Ne peut pas être remplacé
. Cela signifie que, lorsqu'un message est envoyé, l'affichage s'ouvre par-dessus l'affichage en cours et reste ouvert tant que vous ne le fermez pas manuellement.Utiliser les boutons avec la liste des diagnostics
L'application crée un affichage graphique par défaut appelé [diagnostics] qui contient une liste
Diagnostics
et les boutons suivants :- Effacer- permet d'effacer le message sélectionné. Vous pouvez créer ce bouton dans votre propre affichage à l'aide du boutonEffacer les diagnostics.Si la propriété Envoyer une commande appuyer vers est définie sur Objet activé et que l'objet activé en cours n'est pas une liste de diagnostics, le fait d'appuyer sur le bouton n'a aucune incidence.Si la propriété Envoyer une commande appuyer vers est définie sur un objet Lié, le fait d'appuyer sur le bouton ne changera pas l'objet activé dans la liste des diagnostics associés. Quel que soit l'objet activé sur l'affichage, il reste actif.
- Effacer tout- permet d'effacer tous les messages. Vous pouvez créer ce bouton dans votre propre affichage à l'aide du boutonEffacer tous les diagnostics.
- Déplacer vers le hautpermet de faire défiler la liste vers le haut. Vous pouvez créer ce bouton dans votre propre affichage à l'aide du boutonDéplacer vers le haut.
- Déplacer vers le baspermet de faire défiler la liste vers le bas. Vous pouvez créer ce bouton dans votre propre affichage à l'aide du boutonDéplacer vers le bas.
- Fermer- permet de fermer l'affichage graphique comportant la liste. Vous pouvez créer ce bouton dans votre propre affichage à l'aide du boutonFermer l'affichage.
Si vous modifiez l'affichage par défaut ou créez votre affichage graphique personnalisé contenant une liste de diagnostics, l'affichage peut contenir des boutons différents.
Fournir une réponse