Options de l'Editeur de configuration de listes de diagnostics
Le tableau suivant affiche les options figurant dans l'
Editeur de configuration de listes de diagnostics
.Options | Descriptions |
|---|---|
Envoyer les messages à l'imprimante quand | |
Une erreur se produit | Cochez cette case pour imprimer le message d'erreur en cas d'erreur. Un message d'erreur révèle un problème important qui diminue l'efficacité du système. |
Un avertissement se produit | Cochez cette case pour imprimer le message d'avertissement en cas d'avertissement. Un message d'avertissement indique que le produit fonctionne toujours malgré un défaut. |
Des informations se produisent | Cochez cette case pour imprimer le message d'information en cas de message d'information. Les messages d'information documentent le but principal d'une application. |
Un audit se produit | Cochez cette case pour imprimer le message d'audit en cas de message d'audit. Les messages d'audit indiquent les activités essentielles à l'application. |
Affichage d'exécution | |
Nom d'affichage | L'affichage graphique par défaut s'intitule [DIAGNOSTICS]. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'affichage par défaut, indiquez un affichage graphique contenant un objet de la liste des diagnostics. Pour effectuer une sélection dans la liste des affichages graphiques de l'application, cliquez sur le bouton Parcourir . |
Modifier | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'affichage graphique sélectionné à modifier. |
Ouvrir l'affichage automatique quand | |
Une erreur se produit | Cochez cette case pour ouvrir l'affichage spécifié en cas d'erreur. |
Un avertissement se produit | Cochez cette case pour ouvrir l'affichage spécifié en cas de nouvel avertissement. |
Des informations se produisent | Cochez cette case pour ouvrir l'affichage spécifié en cas de nouveau message d'information. |
Un audit se produit | Cochez cette case pour ouvrir l'affichage spécifié en cas de nouveau message d'audit. |
Nombre maximal de messages | Saisissez le nombre maximal de messages à stocker en mémoire (maximum : 2 000). Lorsque ce nombre est atteint, les messages précédents sont supprimés afin de libérer de l'espace pour les nouveaux messages. |
CONSEIL:
Si vous définissez votre propre affichage, utilisez un affichage de type Au premier plan, sinon une erreur sera générée lorsque l'application d'exécution sera créée. Vous pouvez également sélectionner l'option
Ne peut pas être remplacé
. Cela signifie que, lorsqu'un message est envoyé, l'affichage s'ouvre par-dessus l'affichage en cours et reste ouvert jusqu'à ce que l'opérateur le ferme. Vous pouvez utiliser les boutons de diagnostics avec votre affichage.Décochez toutes les cases si vous ne souhaitez pas que l'affichage des diagnostics s'ouvre automatiquement. Vous pouvez toujours afficher les messages de diagnostic dans n'importe quel objet graphique de liste de diagnostics de tout affichage graphique. Créez un bouton Passer à l'affichage que l'opérateur peut utiliser pour ouvrir l'affichage graphique contenant la liste de diagnostics.
Fournir une réponse