Créer un sélecteur de liste de contrôle piloté
Le sélecteur de liste de contrôle piloté permet de sélectionner un processus ou une opération à partir d'une liste d'états. L'état sélectionné est mis en surbrillance dans la liste. S'il s'agit d'une liste déroulante, l'état en haut de la liste est mis en surbrillance.
L'objet peut être contrôlé directement par un opérateur ou à distance par un périphérique tel qu'un contrôleur programmable. L'opérateur ou le contrôleur fait défiler la liste pour sélectionner un état différent ou un groupe d'états visibles différent. L'objet peut être configuré pour écrire la valeur de l'état sélectionné, la valeur de l'état en haut de la liste et les valeurs de tous les états visibles dans la liste, dans la source des données. Si tous les états visibles de l'objet sont écrits, la source des données doit être un point de tableau à référence directe avec une longueur correspondant au nombre d'états visibles dans la liste. La syntaxe d'un tel point de tableau dépend du serveur
FactoryTalk Linx
OPC utilisé.Lorsque l'objet Liste de contrôle piloté est sélectionné, et si l'objet est contrôlé par opérateur, celui-ci peut faire défiler la liste et sélectionner des états à l'aide des boutons Touche ou des touches fléchées et de la touche Entrée du pavé numérique ou du clavier de l'ordinateur. De même, les boutons Touche peuvent être directement liés au sélecteur de liste de contrôle piloté pour qu'ils puissent fonctionner, que l'objet possède un point d'entrée ou non.
Pour créer un sélecteur de liste de contrôle piloté
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Avancés > Sélecteur de liste de contrôle pilotéou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du sélecteur.
- Cliquez deux fois sur le sélecteur pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du sélecteur, s’il sera contrôlé à distance ou par un opérateur, ses états et ses connexions et si le protocole de transfert de la touche Entrée doit être utilisé.
Fournir une réponse