Configurer le protocole de transfert du sélecteur de liste de contrôle piloté
Lorsque l'opérateur appuie sur la touche
Entrée
, l'application écrit une valeur dans la source de données. Utilisez le protocole de transfert de la touche Entrée pour maintenir la valeur à la source des données sur une période donnée, afin de vous assurer qu'elle est lue avant que l'opérateur n'envoie une nouvelle valeur à la connexion Valeur.Pour configurer le protocole de transfert des boutons du sélecteur de liste de contrôle
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletTemporisation.
- Spécifiez les paramètres du protocole de transfert à utiliser avec la toucheEntrée.
Fournir une réponse