Options de l'onglet Temporisation de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur de liste de contrôle piloté
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Temporisation
de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur de liste de contrôle piloté
.Options | Descriptions |
|---|---|
Paramètres de temporisation et de protocole de transfert | |
Délai de contrôle de la touche Entrée | Sélectionnez la durée du délai entre le moment où l'opérateur appuie sur le bouton Entrée et le moment où l'application attribue la valeur 1 à la connexion Entrée . |
Temps d'attente de la touche Entrée | Sélectionnez la durée d'attribution de la valeur 1 à la connexion de la touche Entrée . Ce paramètre de délai ne s'applique que si la connexion de la touche Entrée est affectée alors que celle du protocole de transfert de la touche Entrée n'est pas affectée. |
Durée de contrôle de protocole de transfert de la touche Entrée | Sélectionnez la durée maximale d'attribution de la valeur 1 à la connexion de la touche Entrée . Ce paramètre de délai ne s'applique que si les connexions de la touche Entrée et du Protocole de transfert de la touche Entrée sont toutes les deux affectées. |
Type de réinitialisation du protocole de transfert | Sélectionnez la manière dont la connexion du protocole de transfert de la touche Entrée réinitialise la connexion de la touche Entrée avec la valeur 0 :
|
Fournir une réponse