Options de l'onglet Etats la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur de liste de contrôle piloté
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Etats
de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur de liste de contrôle piloté
.Options | Descriptions |
|---|---|
Sélectionner un état | Cliquez sur l'état dont vous souhaitez configurer les propriétés. |
Valeur | Saisissez la valeur d'entier à utiliser pour chaque état. La connexion Valeur prend cette valeur lorsque l'état sélectionné est activé.Les valeurs des états dont l'accès n'est pas Aucun doivent être uniques. Les valeurs des états dont l'accès est Aucun n'ont pas besoin d'être uniques. |
Légende | Entrez le texte pour l'état. Le texte est affiché sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant l'état en cours. |
Insérer une variable | Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer. |
Couleur de la légende | Cette case affiche la couleur du texte actuelle de la légende lorsque l'état n'est pas sélectionné. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de la légende | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de la légende lorsque l'état n'est pas sélectionné. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan de la légende est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan pour la légende. |
Clignotement de la légende | Cochez cette case pour que la légende clignote lors de l'exécution. La légende clignote deux fois par seconde. |
Style de fond de la légende | Sélectionnez un arrière-plan solide ou transparent pour la légende.Si vous sélectionnez Transparent , l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence. |
Alignement | Spécifie le positionnement de la légende sur l'objet. |
Accès | Spécifiez si l'état peut être sélectionné par un opérateur, un périphérique de contrôle à distance, les deux ou aucun des deux.
|
Fournir une réponse