Causes des erreurs d’exécution d’un sélecteur de liste de contrôle piloté

Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives au sélecteur de liste de contrôle piloté dans les diagnostics dans les cas suivants :
Entrée de l'opérateur dans une liste contrôlée à distance
Si la liste est contrôlée à distance et que l'opérateur essaye d'utiliser un bouton Touche ou une touche de curseur du clavier, l'application consigne une erreur.
Connexion Valeur non attribuée
Si la liste est contrôlée par un opérateur et que l'option Ecrire sur entrée de l'onglet Général n'est pas sélectionnée :
Si l'utilisateur sélectionne un état dont l'accès (dans l'onglet
Etats
) est défini sur
Opérateur
ou sur
Opérateur et Distant
, et que la connexion Valeur n'est pas attribuée :
  • Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
  • Le curseur apparaît en regard de l'état sélectionné.
  • La barre de surbrillance n'apparaît pas sur l'état sélectionné.
  • L'application enregistre une erreur.
Si la liste est contrôlée par un opérateur et que l'option Ecrire sur entrée de l'onglet Général est sélectionnée :
Si l'utilisateur appuie sur une touche ou un bouton
Entrée
, et que l'accès de l'état sélectionné dans l'onglet
Etats
est défini sur
Opérateur
ou sur
Opérateur et Distant
, et que la connexion Valeur n'est pas attribuée :
  • Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
  • La barre de surbrillance n'apparaît pas sur l'état sélectionné.
  • L'application enregistre une erreur.
Valeurs incorrectes
Si la valeur d'un état est trop importante pour le type de données du point attribué à la connexion Valeur ou si la valeur ne figure pas dans la plage des valeurs minimale et maximale du point attribué.
  • L'application n'écrit pas la valeur dans la connexion Valeur.
  • L'application enregistre une erreur.
  • Si la liste est contrôlée par opérateur, la surbrillance reste inchangée.
Par exemple, la valeur de l'état est trop grande pour le type de données du point si votre source de données est
PLC-5
, la valeur de l'état est 2 147 483 647 et le point attribué est un point entier utilisant l'adresse N7:0. Les points de nombre entier ont une plage de –32 768 à 32 767 uniquement.
Si le protocole de transfert de la touche Entrée est configuré et que l'option Ecrire sur entrée est sélectionnée dans l'onglet
Général
, la connexion Entrée n'est pas définie sur 1 et le décompte du protocole de transfert ne démarre pas.
Protocole de transfert de la touche Entrée actif
Si le protocole de transfert de la touche
Entrée
du sélecteur de liste de contrôle est toujours actif lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
 :
  • Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
  • Le curseur reste sur l'état non sélectionné et la surbrillance reste sur l'état sélectionné.
  • La connexion de la touche Entrée conserve la valeur 1 et les temporisateurs du protocole de transfert continuent à fonctionner.
  • L'application enregistre une erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal