Configurer les connexions du sélecteur de liste de contrôle piloté

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés du sélecteur de liste de contrôle piloté
pour configurer des points et des expressions pour l’objet.
Pour configurer des points et des expressions pour un sélecteur de liste de contrôle piloté
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le sélecteur pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à ces contrôles :
    Valeur
    Affectez un point à cette connexion. Lorsqu'un affichage contenant un objet de sélecteur de liste de contrôle piloté est ouvert, l'application lit la connexion Valeur pour déterminer l'état à sélectionner, si l'opérateur contrôle la liste. L'application ne lit la connexion Valeur à aucun autre moment. Lorsque l'opérateur sélectionne un état valide, si sa connexion Valeur est affectée, la valeur de l'état est écrite dans la connexion Valeur.
    Si la liste est contrôlée à distance, la connexion Valeur ne doit pas forcément être affectée. Le contrôleur à distance utilise la connexion Indicateur pour sélectionner un état. Si l'état sélectionné est un état valide, et si sa connexion Valeur est affectée, la valeur de l'état est écrite dans la connexion Valeur.
    CONSEIL:
    • Si l'option Écrire sur entrée est sélectionnée (dans l'onglet
      Général
      ), l'application n'écrit pas dans la connexion Valeur tant que l'opérateur n'a pas sélectionné un état et appuyé sur
      Entrée
      .
    • Si l'option Écrire sur entrée n'est pas sélectionnée (dans l'onglet
      Général
      ), l'application écrit dans la connexion Valeur dès qu'un état est sélectionné. Le contrôle Entrée et celui du protocole de transfert de la touche Entrée ne sont pas pris en compte.
    Indicateur
    Affectez un point ou une expression à cette connexion de lecture. Lorsque la liste est contrôlée à distance, cette connexion est utilisée pour sélectionner un état dans la liste.
    Accès distant
    Une connexion de lecture. Cette connexion détermine si les états dans la liste sont sélectionnés par l'opérateur ou un contrôleur distant. Si vous affectez un point ou une expression à cette connexion, l'objet sera contrôlé à distance. Dans le cas contraire, l'opérateur contrôle l'objet.
    Position haut
    Affectez un point à cette connexion d'écriture. Chaque fois que la liste défile, la valeur de l'état visible supérieur dans la liste est écrite dans ce point.
    Etats visibles
    Affectez un point de tableau à cette connexion d'écriture. Lorsque la liste défile, les valeurs des états visibles sont écrites dans le point de tableau. Le premier état visible est écrit dans le premier élément du point de tableau, le second état visible dans le second élément du point de tableau et ainsi de suite. La longueur du point de tableau doit correspondre au nombre d'états visibles que l'objet possède.
    CONSEIL:
    • Pour cette affectation, vous devez utiliser une référence directe. Vous ne pouvez pas utiliser un point IHM.
    • La syntaxe du point de tableau dépend du type de serveur de données OPC que l'application utilise.
    • Si vous utilisez
      FactoryTalk Linx
      , vous devrez utiliser la syntaxe
      nom de point
      ,L
      longueur de tableau
      (par exemple, [PLC5]N7:0,L5). N'insérez
      pas
      d'espace entre l'adresse de point et la longueur. Par exemple, l'adresse {[PLC5]N7:0, L5} ne fonctionnera pas. L'adresse {[PLC5]N7:0,L5} fonctionnera.
    Entrée
    Affectez un point à cette connexion. Cette connexion accepte uniquement les valeurs 0 et 1. La connexion détermine la durée pendant laquelle la pression de la touche
    Entrée
    est enregistrée. Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée.
    Protocole de transfert de la touche Entrée
    Affectez un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion réinitialise la connexion de la touche Entrée à l'aide de la propriété Type de réinitialisation du protocole de transfert de l'onglet
    Temporisation
    . Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée ; la connexion de la touche Entrée est ainsi réinitialisée lorsqu'une valeur
    est modifiée dans la source de données
    .
    Si vous attribuez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et réinitialise la connexion de la touche Entrée lorsque la valeur de l'expression remplit les conditions de l'option
    Type de réinitialisation du protocole de transfert
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal