Créer un bouton d'alarme

Tous les boutons d'alarmes sont créés de la même manière.
Pour créer un bouton Alarme
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Avancés > Alarme
    et sélectionnez le bouton que vous souhaitez créer ou faites glisser l'icône depuis la barre d'outils :
    • Accuser réception de l'alarme Acknowledge Alarm
    • Accuser réception de tout Acknowledge All
    • Mode Etat des alarmes Alarm Status Mode
    • Effacer la bannière d'alarme Clear Alarm Banner
    • Effacer l'historique des alarmes Clear Alarm History
    • Imprimer l'historique des alarmes Print Alarm History
    • Imprimer l'état des alarmes Print Alarm Status
    • Réinitialiser l'état des alarmes Reset Alarm Status
    • Eteindre Silence
    • Trier les alarmes Sort Alarms
  2. Faites glisser la souris pour dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , déterminez l'aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal