Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'alarme

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton d'alarme
.
Options
Descriptions
Aspect
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, les styles de cadre disponibles sont
Aucun
et
Ligne
.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Style de motif
Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet). Si le style de fond de l'objet est transparent, le motif n'apparaît pas. Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas.
Forme
Sélectionnez la forme de l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'application ajuste certaines propriétés, telles que la taille et la position, en fonction du contour de l'objet.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur courante d'arrière-plan de l'objet ou de l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style de fond est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est un dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue de remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. Pour les objets dont le style de ligne n'est pas défini sur Solide, la couleur d'arrière-plan est utilisée pour les espaces entre les points ou les tirets.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur de cadre de l'objet ou de l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur du motif
Cette zone affiche la couleur de motif actuelle de l'objet ou de l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de surbrillance
Cette zone affiche la couleur courante de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Le cadre de l'objet, s'il en existe un, prend la couleur de surbrillance lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.
Clignotant
Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde.
Si un style de motif est sélectionné, le motif clignote également.
Marges tactiles
Vous pouvez indiquer une marge d'inactivité à l'intérieur du bouton. Si l'opérateur appuie sur la marge inactive, l'action n'est pas enregistrée.
Marge horizontale
Spécifie le nombre de pixels correspondant à la distance qui sépare les côtés droit et gauche du bouton et sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer.
Marge verticale
Saisissez un nombre de pixels pour définir la marge inactive verticale. Les marges verticales sont situées sur les bords supérieur et inférieur du bouton.
Paramètres de filtrage/d'alarme
Vous pouvez filtrer le bouton d'
alarme
afin que seules les alarmes des déclencheurs spécifiés soient affectées par le bouton. Si la case est vide, cela signifie que toutes les alarmes sont affectées. Les boutons suivants disposent de cette propriété :
  • Bouton
    Accuser réception de toutes les alarmes
     : n'accuse réception que des alarmes filtrées.
  • Bouton
    Effacer l'historique des alarmes
     : efface les alarmes filtrées uniquement.
  • Boutons
    Imprimer l'historique des alarmes
    et
    Imprimer l'état des alarmes
     : impriment les alarmes filtrées uniquement.
Déclencheurs filtrés
Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour ouvrir le Sélecteur d'étiquette de déclencheur, avec lequel vous pouvez sélectionner les étiquettes de déclenchement d'alarmes dont les alarmes seront incluses dans l'action du bouton.
Réinitialiser l'état des alarmes
Cette propriété ne s'applique qu'au bouton
Effacer l'historique des alarmes
.
Cochez cette case si vous souhaitez que l'état de l'alarme soit réinitialisé en appuyant sur le bouton
Effacer l'historique des alarmes
.
Autre
Audio
Cochez cette case pour déclencher un bip interne en cas d'appui sur l'objet. Si l'ordinateur qui exécute le projet ne comporte pas de bip interne, lorsque vous cliquez sur l'objet, aucun son n'est émis.
Les propriétés Envoyer une commande appuyer vers et Objet lié s'appliquent uniquement au bouton
Accuser réception d'alarme
.
Envoyer une commande appuyer vers
Choisissez si la commande émise lorsque vous appuyez sur le bouton est redirigée vers n'importe quel objet activé ou vers l'objet spécifique relié au bouton.
Objet lié
Choisissez l'objet auquel renverra un appui sur le bouton si la propriété Envoyer une commande appuyer vers est définie sur Objet lié.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal