Configurer les propriétés générales d'un bouton d'alarme
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'alarme
pour définir l'aspect d'un bouton d'alarme.Pour configurer les options générales d'un bouton d'alarme
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez ces propriétés :
- Aspect général
- Marges tactiles
- Audio (définit si le bouton émet un bip lors de l'exécution)
Une fois que les options sont configurées dans l'onglet
Général
, cliquez sur l'onglet Etiquette
pour définir la légende et l'image du bouton.Fournir une réponse