Mode de fonctionnement des boutons Alarme lors de l'exécution
Les boutons
Alarme
fonctionnent avec le système d'alarme lors de l'exécution.Messages d'accusé de réception
- Lorsque l'opérateur clique sur le boutonAccuser réception de l'alarme, l'alarme en cours fait l'objet d'un accusé réception et la connexion Acc. Réc. est définie sur la valeur de déclenchement de l'alarme dans la source des données. Cette valeur est conservée tant que l'opérateur maintient le bouton enfoncé ou pendant le temps d'attente de notification défini, l'opération la plus longue prenant le pas sur l'autre. Puis la valeur de la connexion est remise à zéro. Affectez une connexion Acc. Réc. et indiquez le temps d'attente dans l'Editeur de configuration des alarmes.Si pendant le temps d'attente d'une alarme, l'opérateur appuie sur le boutonAccuser réception de l'alarme, cette action n'est pas prise en compte.Si la propriété Envoyer une commande appuyer vers est définie sur Objet activé et que l'objet activé en cours n'est pas une liste d'alarmes ou un bandeau d'alarme, le fait d'appuyer sur le bouton n'a aucune incidence.Si la propriété Envoyer une commande appuyer vers est définie sur un Objet lié, le fait d'appuyer sur le bouton ne changera pas l'objet activé dans la liste d'activités liées. Quel que soit l'objet activé sur l'affichage, il reste actif.
- Lorsque l'opérateur appuie sur le boutonAccuser réception de tout, toutes les alarmes non encore traitées du système font l'objet d'un accusé de réception, et la « valeur Accuser réception de tout » (spécifiée dans l'éditeur deConfiguration des alarmes) est envoyée dans la connexion Acc. Réc. Cette valeur est conservée tant que l'opérateur maintient le bouton enfoncé ou pendant le temps d'attente de notification défini, l'opération la plus longue prenant le pas sur l'autre. Puis la valeur de la connexion est remise à zéro. Affectez une connexion Acc. Réc. et indiquez le temps d'attente dans l'éditeur de Configuration des alarmes.Si pendant le temps d'attente d'une alarme, l'opérateur appuie sur le bouton Accuser réception de tout, cette action n'est pas prise en compte.
Eteindre le signal des alarmes
- Quand l'opérateur appuie sur le boutonEteindre le signal des alarmes, les sons déclenchés par les alarmes sont désactivés. La connexion Eteindre est définie sur 1 tant que l'opérateur maintient le bouton enfoncé ou pendant le délai d'attente de notification défini, l'opération la plus longue prenant le pas sur l'autre. Puis la valeur de la connexion est remise à zéro. Affectez une connexion Eteindre et indiquez le temps d'attente dans l'Editeur de configuration des alarmes.
- Si pendant le temps d'attente d'une alarme l'opérateur appuie sur le boutonEteindre le signal des alarmes, cette action n'est pas prise en compte.
Supprimer les messages
- Lorsque l'opérateur appuie sur le boutonEffacer l'historique des alarmes, toutes les alarmes de l'historique des alarmes sont supprimées. Si une alarme non traitée est définie avec un déclencheur utilisant l'option Utiliser la valeur Acc. réc. Tout et la connexion Acc. Réc., l'opérateur est invité à accuser réception des alarmes non traitées avant d'effacer les messages de l'historique des alarmes. Si l'opérateur choisit d'accuser réception de toutes les alarmes, la "valeur Accuser réception de tout" est envoyée à la connexion Acc. Réc. avant la suppression des messages. Si la connexion n'est pas affectée ou si l'opérateur choisit de ne pas accuser réception des alarmes, tous les messages sont supprimés immédiatement.
- Lorsque vous cliquez surEffacer l'historique des alarmes, l'affichage Alarme courante se ferme. Pour éviter que l'affichage Alarme courante se ferme, dansParamètres du terminal > Alarmes, définissez l'optionFermer l'affichage des alarmes lorsque la dernière alarme fait l'objet d'un accusé de réceptionsurNon.
Fournir une réponse