Boutons d'alarme
Utilisez ces boutons d'alarme pour interagir avec la liste des alarmes, la bannière d'alarme ou la liste d'état des alarmes, ainsi que pour effacer et trier l'historique des alarmes :
Boutons d'alarme | Descriptions |
|---|---|
Accuser réception de l'alarme | Ce bouton permet d'accuser réception d'une alarme et d'éteindre le signal de l'alarme sélectionnée dans la liste d'alarmes ou la bannière d'alarme. |
Accuser réception de toutes les alarmes | Ce bouton permet d'accuser réception de toutes les alarmes sans accusé de réception, ou des alarmes actuellement sans accusé de réception correspondant à un déclencheur d'alarme spécifique, et d'en éteindre le signal dans l'historique des alarmes. |
Mode d'état des alarmes | Ce bouton modifie le mode de la liste d'état des alarmes en appliquant son paramètre suivant. L'ordre des paramètres est le suivant :
Le paramètre en cours dépend de la configuration de la liste dans l'onglet Alarme de la boîte de dialogue Propriétés de la liste. |
Effacer le bandeau d'alarme | Ce bouton supprime l'alarme active de la bannière sans la retirer de l'historique des alarmes et des listes d'alarmes. |
Effacer l'historique des alarmes | Ce bouton efface de l'historique des alarmes et des listes des alarmes toutes les alarmes et les alarmes d'un déclencheur en particulier, et remet à zéro les états de l'alarme. Si vous choisissez de réinitialiser les alarmes, utiliser ce bouton remet à 0 le nombre de fois où une alarme a été déclenchée, et à 0 le temps accumulé en alarme de toutes les alarmes ayant été effacées. Si l'alarme est toujours active, le nombre de fois où une alarme est modifiée en 1 après l'alarme est remis à 0. |
Imprimer l'historique des alarmes | Ce bouton imprime un rapport sur les messages d'alarme dans le fichier Journal d'alarme. Vous pouvez inclure toutes les alarmes ou celles correspondant à un déclencheur d'alarme spécifique. Ce rapport peut inclure l'heure de survenue des alarmes et celle de leur accusé de réception. |
Imprimer l'état des alarmes | Ce bouton imprime un rapport de l'état de toutes les alarmes ou de celles correspondant à un déclencheur d'alarme spécifique. Le rapport peut indiquer combien de fois chaque alarme s'est déclenchée et le temps accumulé en alarme. |
Réinitialiser l'état des alarmes | Ce bouton remet à zéro le temps accumulé et le nombre de fois où l'alarme a été déclenchée ; sont concernées toutes les alarmes de l'application. Si l'alarme est toujours active, ce nombre devient 1. |
Eteindre le signal des alarmes | Ce bouton permet d'éteindre le signal de toutes les alarmes en cours. Si le temps d'attente d'une alarme est toujours effectif, il est impossible d'éteindre le signal de l'alarme. |
Trier les alarmes | Ce bouton trie les alarmes de l'historique et des listes par heure ou par déclenchement. Quand les alarmes sont triées par déclencheur, elles sont tout d'abord triées de façon à ce que toutes les alarmes affectées à un déclencheur se trouvent ensemble, dans l'ordre où les déclencheurs apparaissent dans l' Editeur de configuration des alarmes . A l'intérieur de ces groupes, les déclencheurs sont triés par valeur de déclenchement. |
Fournir une réponse