Configurer les options d'impression du bouton Imprimer l'historique des alarmes
Lors de l'exécution, l'opérateur clique sur le bouton
Imprimer l'historique des alarmes
pour imprimer le contenu de l'historique des alarmes.
CONSEIL:
- Vous ne pouvez pas imprimer l'historique des alarmes et l'état d'alarme en même temps.
- Vous pouvez imprimer les alarmes au format paysage avec une imprimante par lignes, mais une seule alarme sera imprimée sur chaque page.
- Si vous configurez des messages d'alarmes dans plusieurs langues, tous les messages, toutes les étiquettes du déclencheur et toutes les heures seront imprimés dans la langue actuelle de l'application.
Pour configurer les options d'impression du bouton Imprimer l'historique des alarmes
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur l'ongletImprimer.
- Spécifiez ces propriétés pour le boutonImprimer:
- Colonne à imprimer
- En-tête de colonne
- Largeur de la colonne
Fournir une réponse