Créer un indicateur de symbole
Les indicateurs de symbole permettent de visualiser l'état d'un processus ou d'une opération en un clin d'œil. A titre d'exemple, vous pouvez créer un indicateur de symbole avec la photo d'une pompe et configurer les différents états de la pompe pour que chaque état soit représenté par une couleur différente :
- Rouge, en cas de problème
- Vert, en cas de fonctionnement normal
- Jaune, en cas d’avertissement
- grise, en cas de non-fonctionnement de la pompe.
Vous pouvez affecter des attributs uniques, tels que la couleur, le clignotement, etc. à chaque état, mais l'image graphique monochrome affecté à l'indicateur est utilisé pour tous les états.
Vous configurez les valeurs d'état de l'indicateur de symbole. Ensuite, lors de l'exécution, l'objet affiche l'état de la liste dont la valeur correspond à celle de la connexion Indicateur dans la source des données.
CONSEIL:
Si la valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune des valeurs d'état configurées pour l'indicateur de symbole, l'état d'erreur sera affiché.
Pour créer un indicateur de symbole
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Indicateur > Symboleou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux de l'indicateur.
- Depuis leNavigateur d'images, sélectionnez une image monochrome à afficher sur l'objet.Lorsque vous affectez une image bitmap à cet objet, il prend la taille de l'image plus les contours configurés, le cas échéant.
- Cliquez deux fois sur l'indicateur pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect de l’indicateur, configurez ses états et affectez un point indicateur.CONSEIL:L'indicateur de symbole ne prend en charge que les images bitmap monochromes.Avant de placer une image dans l'affichage, vous devez l'importer dans votre projet.
Fournir une réponse