Exemple : Utiliser un indicateur de symbole
Dans cet exemple, l'indicateur de symbole surveille la connexion Indicateur pour afficher le mode d'opération d'un ventilateur. Le ventilateur peut fonctionner de façon manuelle ou automatique ; il peut également être désactivé.
- Créez un indicateur de symbole dont les couleurs sont "rouge" pour l'Etat 0, "jaune" pour l'Etat 1 et "vert" pour l'Etat 2.
L'application lit le point que vous affectez à la connexion Indicateur et met à jour l'état de l'indicateur lorsque la valeur change. Le changement d'état active le mode d'opération en cours à afficher.
Fournir une réponse