Configurer les états d'un indicateur de symbole
Dans l'onglet
Etats
, configurez la manière dont l'indicateur de symbole change d'aspect pour correspondre à la valeur de la connexion Indicateur.Pour configurer les états de l'indicateur de symbole
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletEtats.
- Dans la listeSélectionner un état, sélectionnez unEtat 0.
- Spécifiez les propriétés suivantes pour l'Etat 0 :
- Valeur
- Couleur de cadre
- Aspect de l'image
- Suivez de nouveau les étapes 3 et 4 pour chaque état supplémentaire et l'état Erreur. L'état d'erreur n'a aucune valeur.
Dès que vous avez configuré les propriétés d'un état, vous pouvez les copier et les coller dans un autre état ou dans tous les autres états.
CONSEIL:
Pour ajouter ou supprimer un état sans revenir à l'onglet
Général
, cliquez sur Insérer un état
ou Supprimer un état
.Fournir une réponse