Configurer les connexions d’un indicateur de symbole
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés de l’indicateur de symboles
pour configurer un point ou une expression pour l’objet.Pour configurer des points et des expressions pour un indicateur de symbole
- Dans l'éditeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'indicateur pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à cette connexion:IndicateurUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion.Si vous affectez un point, l'application lit la valeur du point dans la source des données, affecte cette valeur à la connexion, et met à jour l'objet dans l'affichage pour refléter l'état correspondant à la valeur ou valeur de bit de poids faible (en fonction du type de déclencheur).Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour refléter l'état correspondant à la valeur ou valeur de bit de poids faible (en fonction du type de déclencheur).
Fournir une réponse