Causes des erreurs d'exécution d'un indicateur de symbole
L'état d'erreur s'affiche lors de l´exécution si un des points suivants s'applique :
- Aucun(e) point ou expression n'est affecté(e) à la connexion Indicateur.
- Le type de déclencheur est défini surValeuret la valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune valeur d'état configurée.
- Le type de déclencheur est défini surLSBet la position du bit de poids faible définie dans la connexion Valeur ne correspond à aucune valeur d'état configurée.
- Le type de déclencheur est défini surValeuret un point de tableau a été attribué à la connexion Valeur de l'objet.
Fournir une réponse