Configurer les propriétés générales d'un indicateur de symbole

L'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de symbole
vous permet de configurer l'apparence d'un indicateur de symbole.
Pour configurer les options générales de l'indicateur de symbole
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options.
Avant de sélectionner une image pour l'indicateur, vous devez importer l'image dans votre projet.
S'il ne s'agit pas d'une image bitmap monochrome ou si la bitmap a été supprimée du projet, un X apparaît sur l'indicateur.
Une fois les options de l'onglet
Général
configurées, cliquez sur l'onglet
Etats
pour indiquer l'aspect de l'objet pour chaque état lors de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal