Créer un bouton temporaire

Utilisez l'objet Bouton temporaire pour créer un bouton permettant de lancer un processus ou une action en envoyant une valeur à la source des données. Les boutons temporaires envoient une valeur à la source des données lorsqu'ils sont enfoncés et une autre lorsqu'ils sont relâchés.
Un bouton temporaire peut réaliser trois types d'action :
  • Ouverture normale - envoie la valeur 1 lorsque le bouton est enfoncé et la valeur 0 lorsqu'il est relâché.
  • Fermeture normale - envoie la valeur 0 lorsque le bouton est enfoncé et la valeur 1 lorsqu'il est relâché.
  • Valeur - envoie les valeurs que vous affectez aux actions appuyer et relâcher du bouton.
Si le temps d'attente attribué au bouton n'est pas terminé lorsque le bouton est relâché, la deuxième valeur n'est pas envoyée avant que ce délai ne prenne fin. Vous configurez le temps d'attente dans l'onglet
Général
.
IMPORTANT:
N'utilisez pas de boutons de verrouillage pour les arrêts d'urgence. Les boutons d'arrêt d'urgence doivent être câblés.
Pour créer un bouton temporaire
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Bouton poussoir > Temporaire
    ou faites glisser Momentary push button depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal