Configurer les états d'un bouton temporaire
L'onglet
Etats
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton temporaire
vous permet de configurer les états du bouton.Pour configurer les états d'un bouton temporaire
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletEtats.
- Dans la listeSélectionner un état, sélectionnez unEtat 0.
- Spécifiez les propriétés suivantes pour l'Etat 0 :
- Valeur (pour les boutons temporaires avec l'action du bouton Valeur) ; lorsque la connexion Indicateur prend cette valeur, l'aspect du bouton change et adopte les paramètres spécifiés pour l'état.
- Aspect général
- Légende, le cas échéant
- Image, le cas échéant
- Suivez de nouveau les étapes 3 et 4 pour l'Etat 1 et l'état Erreur.
Dès que vous avez configuré les propriétés d'un état, vous pouvez les copier et les coller dans un autre état ou dans tous les autres états.
Fournir une réponse