Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton temporaire

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton temporaire
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, les styles de cadre disponibles sont
Aucun
et
Ligne
.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Spécifie la couleur de l'arrière-plan (
Couleur de fond
) dans l'onglet
Etats
.
Forme
Sélectionnez la forme de l'objet. Si l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'application ajuste certaines propriétés, telles que la taille et la position, en fonction du contour de l'objet.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Spécifiez la couleur de l'arrière-plan et du cadre dans l'onglet
Etats
.
Couleur de surbrillance
Cette zone affiche la couleur courante de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Le cadre de l'objet, s'il en existe un, prend la couleur de surbrillance lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.
Paramètres de bouton
Action du bouton
Sélectionnez le type d'action du bouton :
  • Ouverture normale
    - envoie la valeur 1 lorsque le bouton est enfoncé et la valeur 0 lorsqu'il est relâché.
  • Fermeture normale
    - envoie la valeur 0 lorsque le bouton est enfoncé et la valeur 1 lorsqu'il est relâché.
  • Value
    envoie la valeur que vous attribuez à l'Etat 0 lorsque vous appuyez sur le bouton et la valeur que vous attribuez à l'Etat 1 lorsque vous relâchez le bouton.
Si le temps d'attente attribué au bouton n'est pas terminé lorsque le bouton est relâché, la deuxième valeur n'est pas envoyée avant que ce délai ne prenne fin.
Temps d'attente
Sélectionnez un temps d'attente minimum pour le bouton. L'application maintient le bouton enfoncé durant ce délai même si l'opérateur le relâche avant.
Le temps d'attente doit prendre en compte le trafic réseau. Augmenter le temps d'attente permet de s'assurer que la source des données détecte toutes les pressions de l'objet, même les plus rapides. Si la source des données est un point de mémoire, le trafic réseau ne constitue pas un problème. Si vous utilisez un point de mémoire, cliquez sur le temps d'attente le plus court.
L'opérateur ne peut pas appuyer de nouveau sur un bouton avant la fin du temps d'attente. Si un affichage contenant le bouton est fermé avant la fin du temps d'attente, le temps d'attente est réinitialisé, le bouton est réinitialisé à l'Etat 0 et la valeur de ce dernier est immédiatement écrite.
Marges tactiles
Vous pouvez indiquer une marge d'inactivité à l'intérieur du bouton. Si l'opérateur appuie sur la marge inactive, l'action n'est pas enregistrée.
Marge horizontale
Spécifie le nombre de pixels correspondant à la distance qui sépare les côtés droit et gauche du bouton et sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer.
Marge verticale
Saisissez un nombre de pixels pour définir la marge inactive verticale. Les marges verticales sont situées sur les bords supérieur et inférieur du bouton.
Autre
Audio
Cochez cette case pour déclencher un bip interne en cas d'appui sur l'objet.
Si l'ordinateur qui exécute le projet ne comporte pas de bip interne, lorsque vous cliquez sur l'objet, aucun son n'est émis.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal