Fonctionnement des boutons temporaires lors de l'exécution

Lorsque l'opérateur
appuie
sur le bouton, celui-ci passe de l'Etat 0 à l'Etat 1 et la valeur de ce dernier est envoyée vers la source des données. Lorsque l'opérateur
relâche
le bouton, celui-ci passe de l'Etat 1 à l'Etat 0 et la valeur de ce dernier est envoyée vers la source des données.
Le comportement du bouton
temporaire
lors de l'exécution dépend aussi de la façon dont vous avez configuré le temps d'attente et les contrôles.
Utiliser le temps d'attente
Le temps d’attente du bouton (indiqué dans l’onglet
Général
de la boîte de dialogue
Bouton logiciel temporaire
) permet de s’assurer que la valeur de la connexion Valeur est conservée durant au moins la durée spécifiée.
Utiliser les contrôles
  • Si vous affectez simplement la connexion Valeur et non la connexion Indicateur, l’état du bouton enfoncé est affiché dès que le bouton est enfoncé. Le retour pour cette connexion est local et immédiat. Il ne représente pas forcément la valeur de la connexion Valeur dans la source des données.
  • Si vous affectez le même point aux contrôles valeur et indicateur, l'état du bouton affiché lors de l'exécution dépend de la connexion Indicateur. Si le trafic réseau est intense, la réponse affichée peut être décalée.
  • Si la valeur de la connexion Indicateur est de type virgule flottante, l'application l'arrondit au nombre entier le plus proche pour déterminer l'état à afficher.
Démarrer les projets
Lorsque votre affichage est ouvert lors de l'exécution, le bouton passe à l'Etat 0 mais la valeur de l'état n'est pas écrite dans la connexion Valeur.
Ouvrir des affichages graphiques
  • Lorsque vous ouvrez l'affichage lors de l'exécution, le bouton passe à l'Etat 0 mais la valeur de l'état n'est pas écrite dans la connexion Valeur.
  • Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Indicateur et met à jour l'affichage en fonction de cette valeur.
Fermer les affichages graphiques
  • Si l'affichage contenant le bouton est fermé avant la fin du temps d'attente, le temps d'attente est réinitialisé, le bouton est réinitialisé à l'Etat 0 et la valeur de l'Etat 0 est envoyée vers la source des données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal