Configurer les connexions d'un bouton temporaire
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton temporaire
pour configurer des points et des expressions pour le bouton.Pour configurer des points et des expressions pour le bouton temporaire
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à ces connexions :ValeurUne connexion d'écriture. Affectez un point à cette connexion. L'application écrit la valeur correspondant à l'état courant (enfoncé ou relâché) dans la source des données du point.IndicateurUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez cette connexion, le bouton n'affiche l'état en cours que lorsqu'il reçoit une réponse de la connexion Indicateur. Si vous n'affectez pas cette connexion, l'état du bouton correspond à la valeur de la connexion Valeur.CONSEIL:Afin de pouvoir constater visuellement que la connexion Valeur a été écrite dans la source des données, affectez des points différents aux connexions Valeur et Indicateur. Configurez la source des données de sorte que la valeur de la connexion Valeur soit transmise à la connexion Indicateur.
Fournir une réponse