Options de l'onglet Etats de la boîte de dialogue Propriétés du bouton temporaire
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Etats
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton temporaire
.Options | Descriptions |
|---|---|
Sélectionner un état | Cliquez sur l'état dont vous souhaitez configurer les propriétés. L'état relâché est l'Etat 0. L'état enfoncé est l'Etat 1. Il existe également un état d'erreur, appelé Erreur. |
Général | |
Valeur | Saisissez la valeur d'entier à utiliser pour chaque état.Vous ne pouvez pas affecter de valeur à un état d'erreur. Si vous avez sélectionné Ouverture temporaire dans la zone d'action du bouton , l'Etat 0 a la valeur 0 et l'Etat 1, la valeur 1. Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs.Si vous avez sélectionné Fermeture temporaire dans la zone d'action du bouton , l'Etat 0 a la valeur 1 et l'Etat 1, la valeur 0. Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs. |
Couleur de fond | Cette case affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. |
Couleur de cadre | Cette boîte affiche la couleur du cadre pour l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée dans l'onglet Général , cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Clignotant | Sélectionnez cette case à cocher si vous souhaitez que l'arrière-plan de l'objet clignote lorsque l'objet est dans cet état lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde. |
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'état. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet). Si le style de fond de l'indicateur est défini sur Transparent ou Dégradé dans l'onglet Général , le motif n'est pas visible. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Légende | Entrez le texte pour l'état. Le texte est affiché sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant l'état en cours. La légende par défaut de l'état d'erreur est Erreur . Vous pouvez modifier cette légende si vous le souhaitez. |
Insérer une variable | Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer. |
Police | Sélectionnez la police de la légende. |
Taille | Sélectionnez la taille de police de la légende. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez le style de police de la légende, le cas échéant. |
Couleur de la légende | Cette case affiche la couleur du texte actuelle de la légende. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de la légende | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de la légende. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan de la légende est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan pour la légende. |
Clignotement de la légende | Cochez cette case pour que la légende clignote lors de l'exécution. La légende clignote deux fois par seconde. |
Retour à la ligne automatique | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant. Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. |
Style de fond de la légende | Sélectionnez un arrière-plan solide ou transparent pour la légende.Si vous sélectionnez Transparent , l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence. |
Alignement | Spécifie le positionnement de la légende sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdale, la position est définie en fonction du contour de l'objet. |
Paramètres d'image | |
Image | Entrez le nom de l'image graphique de l'état ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner l'image dans le Navigateur d'images . L'image est affichée sur l'objet pour donner des informations sur l'état courant.Avant de pouvoir placer une image sur l'objet, vous devez l'importer dans votre projet. |
Couleur de l'image | Cette propriété s'applique aux images monochromes. Elle détermine la couleur de dessin de l'image, en fait la couleur de premier plan. Cliquez sur la palette de couleurs pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de l'image | Cette propriété s'applique aux images monochromes. Elle détermine la couleur de l'arrière-plan de l'image. Cliquez sur la palette de couleurs pour sélectionner une autre couleur. Si Style de fond de l'image est défini sur Transparent , l'arrière-plan de l'image sera transparent. |
Clignotement de l'image | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'image monochrome clignote lors de l'exécution. L'image clignote deux fois par seconde. |
Image échelonnée | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'application redimensionne l'image afin de l'adapter à la taille de l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'image est redimensionnée pour s'adapter au contour de l'objet et elle est tronquée pour s'adapter à la forme de l'objet. Si cette case n'est pas cochée, l'image est d'abord alignée à l'aide du paramètre Alignement , puis, si elle est plus grande que l'objet, elle est tronquée pour s'adapter à l'objet. |
Style de fond de l'image | Cette propriété s'applique aux images monochromes et aux images en couleur. Utilisez cette propriété pour définir le style d'arrière-plan sur Solide ou Transparent .Si le style de fond de l'image est Transparent :
|
Alignement | Spécifie la façon dont l'image doit être positionnée sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdale, la position est définie en fonction du contour de l'objet. |
Fournir une réponse