Exemple : Utiliser un bouton temporaire
Dans cet exemple, le bouton temporaire contrôle l'état d'une vanne. La vanne peut être ouverte, fermée ou partiellement ouverte.
Pour que la vanne soit ouverte lorsque le bouton n'est pas enfoncé (c'est-à-dire ouverte normalement) et fermée lorsque le bouton est enfoncé
Créer un bouton temporaire et sélectionnez l'action de bouton
Ouverture normale
. Ajoutez la légende "Ouvert" pour l'Etat 0 et "Fermé" pour l'Etat 1. Affectez un point à la connexion Valeur.Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application attribue l'Etat 1 au bouton et la légende devient "Fermée". La source des données enregistre la modification du point affecté dans la connexion Valeur et ferme la vanne.
Lorsque l'opérateur relâche le bouton ou lorsque le temps d'attente est terminé, l'application attribue l'Etat 0 au bouton et la légende devient "Ouverte". La source des données enregistre la modification du point affecté à la connexion Valeur et ouvre la vanne.
Pour que la vanne soit fermée lorsque le bouton n'est pas enfoncé (c'est-à-dire fermée normalement) et ouverte lorsque le bouton est enfoncé
Créez un bouton temporaire et sélectionnez l'action de bouton "Fermeture normale". Ajoutez la légende "Fermée" pour l'Etat 0 et "Ouverte" pour l'Etat 1.
Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application attribue l'Etat 1 au bouton et la légende devient "Ouverte". La source des données enregistre la modification du point affecté à la connexion Valeur et ouvre la vanne.
Lorsque l'opérateur relâche le bouton ou lorsque le temps d'attente est terminé, l'application attribue l'Etat 0 au bouton et la légende devient "Fermée". La source des données enregistre la modification du point affecté dans la connexion Valeur et ferme la vanne.
Pour que la vanne soit fermée lorsque le bouton n'est pas enfoncé, et ouverte à 50 % lorsque le bouton est enfoncé
Créez un bouton temporaire et sélectionnez l'action de bouton Valeur. Remplacez la valeur de l'Etat 0 par 100 et la valeur de l'Etat 1 par 50. Ajoutez la légende « Fermé » pour l'État 0 et « Ouvert à 50 % » pour l'État 1.
Lorsque l’opérateur appuie sur le bouton, l’application attribue l'État 1 au bouton et la légende devient Ouverte à 50 %. La source des données enregistre la modification du point affecté à la connexion Valeur et ouvre la vanne à 50 %.
Lorsque l'opérateur relâche le bouton ou lorsque le temps d'attente est terminé, l'application attribue l'Etat 0 au bouton et la légende devient "Fermée". La source des données enregistre la modification du point affecté dans la connexion Valeur et ferme la vanne.
Fournir une réponse