Créer un bouton déclencheur
Utilisez l'objet Bouton
déclencheur
pour créer un bouton présentant un état déclenché et non déclenché. Ce type de bouton est utile pour le démarrage d'un ordinateur ou d'un processus.Par exemple, utilisez le bouton
déclencheur
pour que la connexion Valeur lance un processus au sein d'un contrôleur logique programmable (PLC), et que ce dernier reste actif jusqu'à la fin du processus. Vous pouvez également utiliser un bouton déclencheur
lorsque vous disposez d'un PLC avec un programme long ou des durées de mise à jour longues.Pour créer un bouton déclencheur
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Bouton poussoir > Déclencheurou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du bouton, la façon d’annuler sa position déclenchée, et ses points.IMPORTANT:N'utilisez pas de boutons de verrouillage pour les arrêts d'urgence. Les boutons d'arrêt d'urgence doivent être câblés.
CONSEIL:
Utilisez la connexion protocole de transfert pour indiquer que le programme a lu la connexion Valeur.
Le bouton
déclencheur
envoie une valeur à la source des données lorsqu'il est enfoncé, et retient cette valeur jusqu'à sa réinitialisation par la connexion protocole de transfert.Fournir une réponse