A propos de l'état d'erreur du bouton déclencheur
L’état d’erreur s’affiche lors de l’exécution si :
- La connexion Valeur n'est pas attribuée
- Lorsque l'affichage est ouvert, la valeur de la connexion Valeur ne correspond à aucune valeur d'état configurée
- La valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune valeur d'état configurée
Fournir une réponse