Configurer les connexions d’un bouton déclencheur
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton déclencheur
pour configurer des points et des expressions pour le bouton.Pour configurer des points et des expressions pour le bouton déclencheur
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à ces connexions :ValeurUne connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application écrit la valeur correspondant à l'état déclenché (Etat 1) dans la source des données du point, excepté si l'optionType de réinitialisation du déclenchement(sur l'ongletGénéral) et la connexion du protocole de transfert sont tous deux différents de zéro.Lorsque la connexion protocole de transfert annule la position déclenchée du bouton, l'application envoie la valeur correspondant à l'état non déclenché (Etat 0) vers la connexion Valeur.Lorsque vous ouvrez un affichage contenant un boutondéclencheur, l'application lit la valeur de la connexion Valeur pour déterminer son état courant.IndicateurUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez cette connexion, le bouton n'affiche pas l'état en cours jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse de la connexion Indicateur. Si vous n'affectez pas cette connexion, l'état du bouton correspond à la valeur de la connexion Valeur.Protocole de transfertUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de cette connexion dans la source des données et rétablit l'état non déclenché du bouton lorsque cette connexion change pour remplir les conditions de l'optionType de réinitialisation de déclenchementdans l'ongletGénéral.Si vous attribuez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et rétablit l'état non déclenché du bouton lorsque cette connexion change pour remplir les conditions de l'optionType de réinitialisation de déclenchement.CONSEIL:Afin de pouvoir constater visuellement que la connexion Valeur a été écrite dans la source des données, affectez des points différents aux connexions Valeur et Indicateur. Configurez la source des données de sorte que la valeur de la connexion Valeur soit transmise à la connexion Indicateur.
Fournir une réponse