Exemple : Utiliser un bouton déclencheur
Dans cet exemple, le bouton déclencheur contrôle le processus de remplissage de la machine à remplir les sacs.
Créer un bouton déclencheur avec la légende "Remplir" pour l'Etat 0 et "Remplissage" pour l'Etat 1. Affectez un point nommé Remplir à la connexion Valeur. Attribuez un point appelé Protocole de transfert à la connexion protocole de transfert.
Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application attribue l'Etat 1 au bouton et la légende devient Remplissage. La source des données enregistre le changement d'état pour le point Remplir et démarre la machine à remplir les sacs. Lorsque la machine termine le remplissage du sac, la source des données attribue temporairement une valeur non nulle à la connexion protocole de transfert. La position déclenchée du bouton est alors annulée, repassant ainsi à l'Etat 0.
Fournir une réponse