Fonctionnement des boutons déclencheurs lors de l’exécution
Lorsque l'opérateur appuie d'abord sur le bouton, celui-ci passe de l'Etat 0 à l'Etat 1 et envoie la valeur de ce dernier vers la source des données. Le bouton conserve cette valeur jusqu'à ce que sa position déclenchée soit annulée par la connexion Protocole de transfert.
Le comportement du bouton déclencheur lors de l'exécution dépend aussi de la façon dont vous avez configuré le type de réinitialisation de déclenchement et les contrôles.
Annuler la position déclenchée du bouton
- Si le type de réinitialisation de déclenchement (spécifié dans l'ongletGénéralde la boîte de dialogueBouton déclencheur) est « Non nul », l'application annule la position déclenchée du bouton lorsque la connexion protocole de transfert est différente de zéro. Si l'opérateur appuie sur le bouton alors que la connexion Protocole de transfert est une valeur non nulle, le bouton reste en position non déclenchée.
- Si le type de réinitialisation de déclenchement est Transition de zéro à non zéro, l'application annule la position déclenchée du bouton lorsque la connexion Protocole de transfert passe de 0 à une valeur non nulle.
- Si le bouton est à l'état déclenché et que l'opérateur appuie sur le bouton, l'application écrit de nouveau la valeur déclenchée (Etat 1).
Utiliser les contrôles
- Si vous affectez simplement la connexion Valeur et non la connexion Indicateur, l'état du bouton enfoncé est affiché dès que le bouton est enfoncé. Le retour pour cette connexion est local et immédiat. Il ne représente pas forcément la valeur de la connexion Valeur dans la source des données.
- Si vous affectez le même point aux contrôles valeur et indicateur, l'état du bouton affiché lors de l'exécution dépend de la connexion Indicateur. Si le trafic réseau est intense, la réponse affichée peut être décalée.
- Si la valeur de la connexion Indicateur est de type virgule flottante, l'application l'arrondit au nombre entier le plus proche pour déterminer l'état à afficher.
Ouvrir et fermer tout affichage graphique ouvert
- Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la connexion Indicateur et attribue au bouton l'état correspondant.Si la valeur ne correspond à aucune valeur d'état, l'état d'erreur est affiché. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, il passe à l'Etat 1.
- Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Indicateur et met à jour l'affichage en fonction de cette valeur.
- Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Protocole de transfert.
- Lorsque vous fermez un affichage lors de l'exécution, les modifications suivantes de la connexion Protocole de transfert n'ont pas d'incidence sur le bouton déclencheur.
Fournir une réponse