Options de l'onglet Etats de la boîte de dialogue Propriétés du bouton déclencheur

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Etats
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton déclencheur
.
Options
Descriptions
Sélectionner un état
Cliquez sur l'état dont vous souhaitez configurer les propriétés.
L'état non déclenché est l'Etat 0. L'état déclenché est l'Etat 1. Il existe également un état d'erreur, appelé Erreur.
Général
Valeur
Saisissez la valeur d'entier à utiliser pour chaque état.Vous ne pouvez pas affecter de valeur à un état d'erreur.
Couleur de fond
Cette case affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Couleur de cadre
Cette boîte affiche la couleur du cadre pour l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée dans l'onglet
Général
, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Clignotant
Sélectionnez cette case à cocher si vous souhaitez que l'arrière-plan de l'objet clignote lorsque l'objet est dans cet état lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde.
Style de motif
Sélectionnez un motif pour l'état. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet).
Si le style de fond de l'indicateur est défini sur Transparent ou Dégradé dans l'onglet
Général
, le motif n'est pas visible.
Couleur du motif
Cette case affiche la couleur actuelle du motif pour l'état. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Légende
Entrez le texte pour l'état. Le texte est affiché sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant l'état en cours.
La légende par défaut de l'état d'erreur est
Erreur
. Vous pouvez modifier cette légende si vous le souhaitez.
Insérer une variable
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer.
Police
Sélectionnez la police de la légende.
Taille
Sélectionnez la taille de police de la légende.
Gras, Italique, Souligné
Sélectionnez le style de police de la légende, le cas échéant.
Couleur de la légende
Cette case affiche la couleur du texte actuelle de la légende. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de la légende
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de la légende. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan de la légende est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan pour la légende.
Clignotement de la légende
Cochez cette case pour que la légende clignote lors de l'exécution. La légende clignote deux fois par seconde.
Retour à la ligne automatique
Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant.
Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police.
Style de fond de la légende
Sélectionnez un arrière-plan
solide
ou
transparent
pour la légende.
Si vous sélectionnez
Transparent
, l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
Alignement
Spécifie le positionnement de la légende sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdale, la position est définie en fonction du contour de l'objet.
Paramètres d'image
Image
Entrez le nom de l'image graphique de l'état ou cliquez sur le bouton
Parcourir
pour sélectionner l'image dans le
Navigateur d'images
. L'image est affichée sur l'objet pour donner des informations sur l'état courant.
Avant de pouvoir placer une image sur l'objet, vous devez l'importer dans votre projet.
Couleur de l'image
Cette propriété s'applique aux images monochromes. Elle détermine la couleur de dessin de l'image, en fait la couleur de premier plan.
Cliquez sur la palette de couleurs pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de l'image
Cette propriété s'applique aux images monochromes. Elle détermine la couleur de l'arrière-plan de l'image. Cliquez sur la palette de couleurs pour sélectionner une autre couleur.
Si
Style de fond de l'image
est défini sur
Transparent
, l'arrière-plan de l'image sera transparent.
Clignotement de l'image
Sélectionnez cette case à cocher pour que l'image monochrome clignote lors de l'exécution. L'image clignote deux fois par seconde.
Image échelonnée
Sélectionnez cette case à cocher pour que l'application redimensionne l'image afin de l'adapter à la taille de l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'image est redimensionnée pour s'adapter au contour de l'objet et elle est tronquée pour s'adapter à la forme de l'objet.
Si cette case n'est pas cochée, l'image est d'abord alignée à l'aide du paramètre
Alignement
, puis, si elle est plus grande que l'objet, elle est tronquée pour s'adapter à l'objet.
Style de fond de l'image
Cette propriété s'applique aux images monochromes et aux images en couleur. Utilisez cette propriété pour définir le style d'arrière-plan sur
Solide
ou
Transparent
.
Si le style de fond de l'image est
Transparent
 :
  • Pour les images monochromes, l'arrière-plan sera transparent.
  • Pour les images en couleur qui ne sont pas au format PNG avec canal alpha, toutes les parties noires de l'image seront transparentes.
Alignement
Spécifie la façon dont l'image doit être positionnée sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdale, la position est définie en fonction du contour de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal